Karrierefrau mit Familiensinn

Kind und Karriere: Viele Frauen stellen sich die Frage, wie das funktionieren kann. Christiane Fastenau ist Mutter eines Sohnes und einer Tochter im Alter von neun und zwölf Jahren. Seit zwei Jahren leitet sie den Bereich Export- Marketing in Teilzeit und hat sich damit einer Arbeit verschrieben, bei der häufige Auslandsreisen dazugehören. „Vieles ist möglich“, sagt sie, „wenn das gesamte Paket stimmt.“

Frau Fastenau, Sie betreuen in Ihrem Bereich gemeinsam mit einem Mitarbeiter 38 Export-Länder. Sie reisen viel um die Welt und haben einen ausgefüllten Job, obwohl Sie zwei Kinder haben. Sind Sie die „Ursula von der Leyen“ von Gira?

Christiane Fastenau: Nein, ganz bestimmt nicht, das fehlte mir noch. Ich habe ja auch nur zwei und nicht sieben Kinder.

Viele Frauen beschäftigen sich mit der Frage, wie die Schere zwischen Kind und einem Beruf, der auch Erfüllung bietet, klappen kann. Wie funktioniert das bei Ihnen?

Ich würde sagen, das ist eigentlich das gesamte Paket. Bei uns zu Hause wird das Thema Familie gelebt. Mein Mann unterstützt mich, der ist selbstständig und kann sich die Termine auch mal so einteilen, wie ich das brauche. Dazu kann ich immer auf meine Mutter, die Schwiegereltern und meine Schwester zurückgreifen, die die Tagesmutter für meine Kinder ist. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Unternehmen Gira, das mir überhaupt die Chance gegeben hat, diese Position in Teilzeit auszufüllen.

Das empfinden Sie als Chance und nicht als Selbstverständlichkeit?

Ja, das sehe ich als Chance, denn es muss ja von der Organisation her erst mal möglich sein, 20, 25 oder 30 Stunden zu arbeiten, und davon noch zwei Tage die Woche zu Hause. Wichtig ist vor allem, dass ich an möglichst vielen Arbeitssitzungen teilnehmen kann.

Wie sieht Ihre Woche genau aus?

Ich arbeite momentan 35 Stunden die Woche. Montags und mittwochs bin ich den ganzen Tag und freitags den halben Tag im Unternehmen. Dienstags und donnerstags arbeite ich im Homeoffice. Dieser Rhythmus ist auf die Stundenpläne der Kinder abgestimmt und kann auch schon mal wechseln.

Wie kommen Ihre Kunden damit zurecht?

Meine Kunden haben sich daran gewöhnt. Sie wissen, wie ich arbeite, und rufen auch zu Hause an. Mit vielen bin ich mittlerweile sowieso recht nahe. Sie kennen meine Kinder, und im Gegenzug weiß ich, wann der Dackel meiner Kunden Geburtstag hat oder wenn jemand im Krankenhaus liegt. Das ist eingespielt und macht auch darum die Sache leichter.

„Die Einstellung, diese Flexibilität war immer
eine Grundhaltung des
Unternehmens …”

- Christiane Fastenau

Also läuft alles meistens harmonisch und reibungslos?

Mein Abteilungsleiter schluckt schon manchmal, wenn ich mittendrin gehen muss. Dann ist es zum Beispiel kurz nach vier, und um halb fünf muss ich meine Tochter von der Musikschule abholen. Das ist ein fixer Termin, da kann ich nicht eine halbe Stunde später da sein. Mir ist da nie ein Vorwurf gemacht worden, aber natürlich ist das für meinen Chef trotzdem manchmal eine Herausforderung. Auf der anderen Seite versuche ich, zu 100 % verlässlich zu sein, also darauf zu achten, dass ich mein Pensum schaffe und die Ergebnisse stimmen. Es ist immer ein Geben und Nehmen.

Lesen Sie auf Seite 2:

Christiane Fastenau über ihre Reisen und die Arbeit vor Ort

Seite 1 von 2

Christiane Fastenau über Organisation in der Teilzeitarbeit
sowie über ihre Reisen und die Arbeit vor Ort.

Video
Menschen bei Gira

Jetzt ansehen

Broschüre
Menschen bei Gira

Jetzt bestellen

Aktuelle Stellenangebote
bei Gira

10

Stellenangebote ansehen

Neuigkeiten
von Gira

Mehr erfahren

Mehr Menschen bei Gira

Aufbruch mit Ausdauer

Motivation ohne Ende: Die Mitarbeiter des Segments 5 aus der Montage kassierten innerhalb von vier Jahren elf Mal die "Schlauerprämie", die von Gira für die Steigerung der Netto-Produktivität ausgegeben wird. Alles nur wegen des Geldes? Die Teamkoordinatorinnen Christiane Harnischmacher und Lilija Sartison sind anderer Meinung. Sie sagen: "Geld allein kann niemals motivieren."
Interview lesen

Himmelsstürmer mit Bodenhaftung

Der Club der Gira Aktiv Partner ist in der gesamten Branche einmalig. Außergewöhnlich sind nicht nur die vielen Aktivitäten, sondern auch der persönliche Umgang und das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Gira und den Mitgliedern. Als Leiter des Clubs spielt Jörg Hessler im Geschehen eine zentrale Rolle.
Interview lesen

Abenteuer mit Sicherungsleine

Im Jahr 2005 bot die Geschäfts- führung ihren Auszubildenden erstmals ein Jahr Arbeit im Ausland an. Im Raum stand ein Aufenthalt in China. Niemand machte Ernst - bis auf Clas Vesper, damals Auszubildender zum Werkzeugmechaniker in der Kunststofffertigung.
Interview lesen

Pioniere mit Vertrauensvorschuss

Gira hat im Jahr 2002 die Türsprechanlage im Schalter- programm erfunden und damit die Welt der Gebäudetechnik revolutioniert. André Dornseiff, Senior-Hardwareentwickler und Hartmut Heinbach, Programmierer für hardwarenahe Software/ Firmware sind die Männer der ersten Stunde.
Interview lesen

Karrierefrau mit Familiensinn

Kind und Karriere: Viele Frauen stellen sich die Frage, wie das funktionieren kann. Christiane Fastenau ist zweifache Mutter und leitet den Bereich Export-Marketing in Teilzeit. "Vieles ist möglich", sagt sie, "wenn das gesamte Paket stimmt."
Interview lesen

Analytiker mit Menschenkenntnis

Lutz Faßbender geht den Dingen gerne auf den Grund: Bei Gira absolvierte er gleich drei auf- wendige Weiterbildungsmaßnah- men in den Bereichen Mediation, Coaching und Organisations- psychologie, um seiner Rolle als Betriebsratsvorsitzender besser gerecht werden zu können.
Interview lesen

Grenzerfahrung mit Rückendeckung

Mit nur 29 Jahren leitet Sebastian Marz das vielleicht größte Organisationsprojekt von Gira: die Einführung von SAP als leitender Software für sämtliche Geschäftsprozesse im Unternehmen.
Interview lesen

Computernerd mit Zukunftsvisionen

Alle Unternehmen wünschen sich kreative und innovative Mitarbeiter. Aber was heißt denn das in technische Berufen? Markus Fromm-Wittenberg weiß es. Er glaubte an die Kombination aus EIB- und Internettechnologie, als alle anderen noch abwinkten - und kreierte ein Produkt, mit dem ein ganzes Haus per Computer gesteuert werden kann.
Interview lesen

Kunststoffkenner mit Forschergeist

Bernhard Hoster ist Technologiemanager im Geschäftsfeld Kunststofftechnik bei Gira. Der Experte hat nicht nur verschiedene leitende Positionen in der Region, sondern auch schon in Japan, China und der Türkei innegehabt. Zudem war er lange Zeit als Dozent an der Hochschule tätig.
Interview lesen

Wegbereiter mit Teamgeist

Jan Böttcher ist Wirtschaftswissenschaftler und hat sich schon im Studium mit nachhaltiger Unternehmensführung befasst. Seine Diplomarbeit hat er als Praxisarbeit bei Gira erstellt und damit das Thema Nachhaltigkeit in das Unternehmen eingebracht. Dafür hat er bei Gira viel Unterstützung erhalten.
Interview lesen

Wissensdurst als Antriebskraft

Lernen ist für sie zur echten Leidenschaft geworden. Biljana Branisavljevic-Sovic hat 2004 bei Gira in der Montage angefangen und sich schon bald auf eine Stelle als Teamkoordinatorin beworben. Schon während sie die zweijährige interne Ausbildung für diese neue Funktion absolviert, denkt sie über die nächste nach.
Interview lesen

Freiraum für innovative Ideen

Claus Schrödinger und Michael Weber haben bei Gira vor 16 beziehungsweise 17 Jahren als Vertriebsingenieure angefangen. Im Rahmen ihrer Tätigkeit bei Planern und Architekten haben sie über die Jahre zunehmend mit der Umsetzung komplexer Funktionen von Gira High-Tech-Produkten in Ausschreibungen zu tun.
Interview lesen

Lebensweg mit starker Begleitung

Wer öfters bei Gira anruft, hat ihren Namen sicherlich schon gehört. Gabriele Günther hat bereits vor 38 Jahren bei Gira als Telefonistin angefangen. Vor sechs Jahren ist sie im Alter von 55 Jahren noch zur Teamleiterin aufgestiegen.
Interview lesen

Impulsgeberin im Dauereinsatz

Als Astrid Jurzitza vor mehr als 25 Jahren bei Gira in der Montage angefangen hat, war sie noch besorgt, ob sie den Akkord schaffen würde. Doch diese Angst ist schnell verflogen. Heute ist sie nicht nur souverän bei der Arbeit, sie denkt auch ständig darüber nach, wie sich die Abläufe dort noch verbessern lassen. Interview lesen

Spezialist mit dem Blick fürs Ganze

Dr. Stefan Pees ist Leiter der Software-Entwicklung IP bei Gira. Er hat den Bereich seit seinem Start bei Gira im Jahr 2010 aufgebaut und sich damit sein Aufgabengebiet selbst erabeiten und definieren können. Den besonderen Gestaltungsspielraum, den seine Position bei Gira bietet, schätzt er sehr.
Interview lesen

Bewegung mit Begeisterung

Ricarda Soyck-Lockner, Leiterin des Personalmanagements, und der Betriebsratsvorsitzende Lutz Faßbender haben bei Gira das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement vorangetrieben und die Firmenmitgliedschaft in einem sehr vielfältigen Gesundheitszentrum entwickelt.
Interview lesen

< 2 / 4 >

Gira als Arbeitgeber

TOP