Wissensdurst als Antriebskraft

Lernen ist für sie zur echten Leidenschaft geworden. Biljana Branisavljevic-Sovic hat 2004 bei Gira in der Montage angefangen und sich schon bald auf eine Stelle als Teamkoordinatorin beworben. Schon während sie die zweijährige interne Ausbildung für diese neue Funktion absolviert, denkt sie über die nächste nach. So beginnt sie direkt im Anschluss eine Meisterausbildung. Trotz Schichtdienst im Job und drei Terminen an der Meisterschule in der Woche hält die alleinerziehende Mutter durch und schließt die Ausbildung erfolgreich ab. Jetzt arbeitet sie als Schichtleiterin in der Kunststofffertigung und plant ihr berufsbegleitendes Hochschulstudium.

Sie arbeiten in der Kunststofffertigung im Schichtdienst, im sogenannten Konti-Schichtmodell. Zu welcher Zeit haben Sie heute gearbeitet, und wie sieht es in den nächsten Tagen aus?

Biljana Branisavljevic-Sovic: Ich habe heute Morgen um 5.30 Uhr angefangen. Morgen und übermorgen habe ich Spätschicht, dann Freitag, Samstag und Sonntag Nachtschicht. Danach habe ich zwei Tage frei.

Geht es immer so gleichbleibend in diesem Rhythmus weiter?

Nein, das ändert sich. Sieben Tage habe ich jetzt am Stück: zweimal Frühschicht, zweimal Spätschicht, dreimal Nachtschicht. Dann habe ich zwei Tage frei. Und dann geht das weiter mit zwei Tagen Frühschicht, zwei Tagen Spätschicht, einmal Nachtschicht, dann vier Tage frei. Im Endeffekt ist es so, dass ich ein bis zwei Wochenenden im Monat arbeite. Nach jedem Nachtschichtblock sind zwei bis vier Tage frei. Es hängt davon ab, ob das Wochenende dazwischenfällt.

Wie nutzen Sie Ihre Freizeit, wenn Sie sich vom Schichtdienst erholen? Der Rhythmus ist ja doch ein anderer, wenn man mal ein Wochenende durcharbeitet oder mal früh anfängt und mal spät.

Den ersten Tag der Nachtschicht, den registriert man eigentlich gar nicht. Dadurch, dass ich alleinerziehend bin, ist es so, dass ich da gar nicht schlafen gehe, sondern tagsüber die Hausarbeiten erledige, die an den vorherigen Tagen liegen geblieben sind. Den zweiten Tag verbringe ich mit meiner Tochter. Da gibt es Schulaufgaben, die gemacht werden müssen, da schaue ich, wie ich ihr helfen kann, den Unterrichtsstoff zu bewältigen. Überwiegend verbringe ich die Zeit mit Kind, Hund und Haushalt. Das ist dann meine Erholung.

Sie haben eine Ausbildung als Zerspanungsmechanikerin Fachrichtung Schleiftechnik gemacht. Wie kamen Sie darauf? Haben Sie immer schon ein handwerkliches und technisches Interesse gehabt?

Ja, das hat mir immer schon Spaß gemacht. Meine Eltern hatten früher einen Traktor. Ich habe lieber einen Ölwechsel an dem Fahrzeug durchgeführt als mit Barbies gespielt. Das hat mir viel mehr gelegen. Ich war auch nie so eine, die sich besonders fürs Schminken und für Klamotten interessiert hat. Auch in der Ausbildung war das so. Ich habe frühmorgens zur Arbeit meine ölverschmierten Anziehsachen angezogen – und das war immer okay.

„Ich brauche Veränderungen, ich liebe es, zu lernen und neue Ziele zu erreichen.“

- Biljana Branisavljevic-Sovic

Sie haben in der Montage angefangen und dort eine Ausbildung zur Teamkoordinatorin gemacht. Wie ging es dann weiter?

Als ich 2004 in der Montage angefangen habe, da habe ich mich schon bald auf eine Stelle als Teamkoordinatorin beworben und dort eine zweijährige interne Ausbildung gemacht. Dann folgte eine Ausbildung zur Industriemeisterin, die habe ich auch erfolgreich abgeschlossen. Nach der Meisterausbildung habe ich mich auf die Stelle in der Kunststofffertigung beworben, weil dort ein Schichtleiter gesucht wurde. Und die Stelle habe ich dann auch bekommen.

Lesen Sie auf Seite 2:

Biljana Branisavljevic-Sovic über die Lust am Lernen

Seite 1 von 2

Biljana Branisavljevic-Sovic über den Schichtdienst, die wichtige Zeit mit der Tochter
sowie die Lust am Lernen.

Video
Menschen bei Gira

Jetzt ansehen

Broschüre
Menschen bei Gira

Jetzt bestellen

Aktuelle Stellenangebote
bei Gira

10

Stellenangebote ansehen

Neuigkeiten
von Gira

Mehr erfahren

Mehr Menschen bei Gira

Aufbruch mit Ausdauer

Motivation ohne Ende: Die Mitarbeiter des Segments 5 aus der Montage kassierten innerhalb von vier Jahren elf Mal die "Schlauerprämie", die von Gira für die Steigerung der Netto-Produktivität ausgegeben wird. Alles nur wegen des Geldes? Die Teamkoordinatorinnen Christiane Harnischmacher und Lilija Sartison sind anderer Meinung. Sie sagen: "Geld allein kann niemals motivieren."
Interview lesen

Himmelsstürmer mit Bodenhaftung

Der Club der Gira Aktiv Partner ist in der gesamten Branche einmalig. Außergewöhnlich sind nicht nur die vielen Aktivitäten, sondern auch der persönliche Umgang und das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Gira und den Mitgliedern. Als Leiter des Clubs spielt Jörg Hessler im Geschehen eine zentrale Rolle.
Interview lesen

Abenteuer mit Sicherungsleine

Im Jahr 2005 bot die Geschäfts- führung ihren Auszubildenden erstmals ein Jahr Arbeit im Ausland an. Im Raum stand ein Aufenthalt in China. Niemand machte Ernst - bis auf Clas Vesper, damals Auszubildender zum Werkzeugmechaniker in der Kunststofffertigung.
Interview lesen

Pioniere mit Vertrauensvorschuss

Gira hat im Jahr 2002 die Türsprechanlage im Schalter- programm erfunden und damit die Welt der Gebäudetechnik revolutioniert. André Dornseiff, Senior-Hardwareentwickler und Hartmut Heinbach, Programmierer für hardwarenahe Software/ Firmware sind die Männer der ersten Stunde.
Interview lesen

Karrierefrau mit Familiensinn

Kind und Karriere: Viele Frauen stellen sich die Frage, wie das funktionieren kann. Christiane Fastenau ist zweifache Mutter und leitet den Bereich Export-Marketing in Teilzeit. "Vieles ist möglich", sagt sie, "wenn das gesamte Paket stimmt."
Interview lesen

Analytiker mit Menschenkenntnis

Lutz Faßbender geht den Dingen gerne auf den Grund: Bei Gira absolvierte er gleich drei auf- wendige Weiterbildungsmaßnah- men in den Bereichen Mediation, Coaching und Organisations- psychologie, um seiner Rolle als Betriebsratsvorsitzender besser gerecht werden zu können.
Interview lesen

Grenzerfahrung mit Rückendeckung

Mit nur 29 Jahren leitet Sebastian Marz das vielleicht größte Organisationsprojekt von Gira: die Einführung von SAP als leitender Software für sämtliche Geschäftsprozesse im Unternehmen.
Interview lesen

Computernerd mit Zukunftsvisionen

Alle Unternehmen wünschen sich kreative und innovative Mitarbeiter. Aber was heißt denn das in technische Berufen? Markus Fromm-Wittenberg weiß es. Er glaubte an die Kombination aus EIB- und Internettechnologie, als alle anderen noch abwinkten - und kreierte ein Produkt, mit dem ein ganzes Haus per Computer gesteuert werden kann.
Interview lesen

Kunststoffkenner mit Forschergeist

Bernhard Hoster ist Technologiemanager im Geschäftsfeld Kunststofftechnik bei Gira. Der Experte hat nicht nur verschiedene leitende Positionen in der Region, sondern auch schon in Japan, China und der Türkei innegehabt. Zudem war er lange Zeit als Dozent an der Hochschule tätig.
Interview lesen

Wegbereiter mit Teamgeist

Jan Böttcher ist Wirtschaftswissenschaftler und hat sich schon im Studium mit nachhaltiger Unternehmensführung befasst. Seine Diplomarbeit hat er als Praxisarbeit bei Gira erstellt und damit das Thema Nachhaltigkeit in das Unternehmen eingebracht. Dafür hat er bei Gira viel Unterstützung erhalten.
Interview lesen

Wissensdurst als Antriebskraft

Lernen ist für sie zur echten Leidenschaft geworden. Biljana Branisavljevic-Sovic hat 2004 bei Gira in der Montage angefangen und sich schon bald auf eine Stelle als Teamkoordinatorin beworben. Schon während sie die zweijährige interne Ausbildung für diese neue Funktion absolviert, denkt sie über die nächste nach.
Interview lesen

Freiraum für innovative Ideen

Claus Schrödinger und Michael Weber haben bei Gira vor 16 beziehungsweise 17 Jahren als Vertriebsingenieure angefangen. Im Rahmen ihrer Tätigkeit bei Planern und Architekten haben sie über die Jahre zunehmend mit der Umsetzung komplexer Funktionen von Gira High-Tech-Produkten in Ausschreibungen zu tun.
Interview lesen

Lebensweg mit starker Begleitung

Wer öfters bei Gira anruft, hat ihren Namen sicherlich schon gehört. Gabriele Günther hat bereits vor 38 Jahren bei Gira als Telefonistin angefangen. Vor sechs Jahren ist sie im Alter von 55 Jahren noch zur Teamleiterin aufgestiegen.
Interview lesen

Impulsgeberin im Dauereinsatz

Als Astrid Jurzitza vor mehr als 25 Jahren bei Gira in der Montage angefangen hat, war sie noch besorgt, ob sie den Akkord schaffen würde. Doch diese Angst ist schnell verflogen. Heute ist sie nicht nur souverän bei der Arbeit, sie denkt auch ständig darüber nach, wie sich die Abläufe dort noch verbessern lassen. Interview lesen

Spezialist mit dem Blick fürs Ganze

Dr. Stefan Pees ist Leiter der Software-Entwicklung IP bei Gira. Er hat den Bereich seit seinem Start bei Gira im Jahr 2010 aufgebaut und sich damit sein Aufgabengebiet selbst erabeiten und definieren können. Den besonderen Gestaltungsspielraum, den seine Position bei Gira bietet, schätzt er sehr.
Interview lesen

Bewegung mit Begeisterung

Ricarda Soyck-Lockner, Leiterin des Personalmanagements, und der Betriebsratsvorsitzende Lutz Faßbender haben bei Gira das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement vorangetrieben und die Firmenmitgliedschaft in einem sehr vielfältigen Gesundheitszentrum entwickelt.
Interview lesen

< 1 / 4 >

Gira als Arbeitgeber

TOP